Everything

12ビット・インターバル・タイマ

以下に、コード生成が12ビット・インターバル・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.16      12ビット・インターバル・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_IT_Create

12ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_IT_Create_UserInit

12ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_it_interrupt

12ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITの発生に伴う処理を行います。

R_IT_Start

12ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。

R_IT_Stop

12ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。

R_IT_Reet

12ビット・インターバル・タイマをリセットします。

R_IT_Set_PowerOff

12ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。