Everything

12 ビット D/A コンバータ

以下に、コード生成が12 ビット D/A コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.50      12 ビット D/A コンバータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_12DA_Create

12 ビット D/A コンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_12DA_Create_UserInit

12 ビット D/A コンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_12DAn_Start

D/A 変換を開始します。

R_12DAn_Stop

D/A 変換を終了します。

R_12DAn_Set_ConversionValue

ANOn 端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

R_12DA_Set_PowerOff

D/A コンバータに対するクロック供給を停止します。