Everything

D/A コンバータ

以下に,コード生成がD/A コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.26      D/A コンバータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_DAC_Create

D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DAC_Create_UserInit

D/Aコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DACn_Start

D/A変換を開始します。

R_DACn_Stop

D/A変換を終了します。

R_DAC_Set_PowerOff

D/Aコンバータに対するクロック供給を停止します。

R_DACn_Set_ConversionValue

ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

R_DACn_Change_OutputVoltage_8bit

D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(8ビットモード)

R_DACn_Change_OutputVoltage

D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(12ビットモード)

R_DACn_Create

D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DAC_Reset

D/Aコンバータをリセットします。