この節では,デバッグ情報を持ったロード・モジュール・ファイルをデバッグ・ツールにダウンロードした場合のプログラムの表示方法,およびその変更方法について説明します。
ダウンロードしたプログラムの表示は,次の2つのパネルで行うことができます。
エディタ パネル |
逆アセンブル パネル |
通常,ソース・レベル・デバッグを行うためには,デバッグ情報を持つロード・モジュール・ファイルをダウンロードする必要がありますが,ヘキサ・フォーマット(*.hex),モトローラSフォーマット(*.mot),またはバイナリ・データ・フォーマット(*.bin)のファイルをダウンロード対象として,ソース・レベル・デバッグを行うことも可能です(「2.5.2.4 ヘキサ・フォーマット/モトローラSフォーマット/バイナリ・データ・フォーマットのファイルでソース・レベル・デバッグを行う」参照)。 |