debugger.SoftwareTrace.Set


ソフトウェア・トレースを設定します。【RH850】

注意

【シミュレータ以外】
ソフトウェア・トレースを設定した場合,トレースの取得ができなくなります。ソフトウェア・トレースの設定を削除するか,ソフトウェア・トレースを無効にしてください。
ソフトウェア・トレースの設定を削除するには debugger.SoftwareTrace.Deleteを,ソフトウェア・トレースを無効にするにはdebugger.SoftwareTrace.Disableを使用してください。

[指定形式]

debugger.SoftwareTrace.Set(DBCP, DBTAG, DBPUSH, PC = True)

[引数]

引数

説明

DBCP

DBCPの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBCPの結果を取得します。

False :DBCPの結果を取得しません。

DBTAG

DBTAGの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBTAGの結果を取得します。

False :DBTAGの結果を取得しません。

DBPUSH

DBPUSHの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBPUSHの結果を取得します。

False :DBPUSHの結果を取得しません。

PC

DBTAGとDBPUSHの結果にPCアドレスの情報を含めるかどうかを指定します。

True :PCアドレスの情報を含めます(デフォルト)。

False :PCアドレスの情報を含めません。

[戻り値]

ソフトウェア・トレースの設定に成功した場合 : True

ソフトウェア・トレースの設定に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレースを設定します。

[使用例]

>>>debugger.SoftwareTrace.Set(True,True,False,False)
True
>>>