debugger.GetIeStatus


現在のIEの状態を表示します。

[指定形式]

debugger.GetIeStatus()

[引数]

なし

[戻り値]

現在のIEの状態(文字列)

IEの状態

説明

Break

ブレーク中

Coverage

カバレッジ動作中

Timer

タイマ動作中

Tracer

トレース動作中

Step

ステップ実行中

Run

ユーザ・プログラム実行中

RunOrStep

ユーザ・プログラム実行中,またはステップ実行中

注意

PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。
また,デバッグ・ツールと接続前の場合も,“None”を返します。

[詳細説明]

-

現在のIEの状態を表示します。

[使用例]

>>>debugger.GetIeStatus()
Run
>>>