|
debugger.Upload.MotorolaIdTag
|
メモリ・データをIDタグ付きモトローラ形式で保存します。
[指定形式]
debugger.Upload.MotorolaIdTag(fileName, address1, address2, force = False)
|
[引数]
|
|
|
|
fileName
|
ファイル名を指定します。
|
|
address1
|
アップロード開始アドレスを指定します。
|
|
address2
|
アップロード終了アドレスを指定します。
|
|
force
|
上書きをするかどうかを指定します。
True :上書きします。
False :上書きしません(デフォルト)。
|
[戻り値]
アップロードに成功した場合 :True
アップロードに失敗した場合 :False
[詳細説明]
- | address1からaddress2までのメモリ・データをIDタグ付きモトローラ形式で保存します。 |
[使用例]
>>>debugger.Upload.MotorolaIdTag("C:/test/testIdTagMotorola.hex", 0x1000, 0x2000, True)
True
>>>
|