debugger.Performance.Delete


パフォーマンス計測の条件を削除します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】

[指定形式]

debugger.Performance.Delete(performanceNumber = "")

[引数]

引数

説明

performanceNumber

削除するパフォーマンス計測イベント番号を指定します。

[戻り値]

パフォーマンス計測イベント条件の削除に成功した場合 : True

パフォーマンス計測イベント条件の削除に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

performanceNumberで指定したパフォーマンス計測イベント番号の条件を削除します。

-

performanceNumberを指定しない場合は,すべてのパフォーマンス計測イベント番号の条件を削除します。

[使用例]

>>>debugger.Performance.Delete(1)
True
>>>