debugger.Breakpoint.Disable


ブレークポイントの設定を無効にします。

[指定形式]

debugger.Breakpoint.Disable(breakNumber = "")

[引数]

引数

説明

breakNumber

無効にするブレーク・イベント番号を指定します。

[戻り値]

ブレークポイントの設定の無効に成功した場合 : True

ブレークポイントの設定の無効に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

breakNumberで指定したブレーク・イベントを無効にします。

-

breakNumberを指定しない場合は,すべてのブレーク・イベント番号のブレークを無効にします。

[使用例]

>>>debugger.Breakpoint.Enable(1)
True
>>>debugger.Breakpoint.Disable(1)
True
>>>debugger.Breakpoint.Delete(1)
True
>>>