debugger.Trace.Clear


トレース・メモリをクリアします。

備考

debugger.XTrace.Clearと同じ機能を提供します。

[指定形式]

debugger.Trace.Clear()

[引数]

なし

[戻り値]

トレース・メモリのクリアに成功した場合 :True

トレース・メモリのクリアに失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

トレース・メモリをクリアします。

[使用例]

>>>debugger.Trace.Clear()
False
>>>