debugger.Interrupt.DeleteTimer


タイマ割り込み設定を削除します。【RH850 シミュレータ】

備考

debugger.XRunBreak.Deleteと同じ機能を提供します。

[指定形式]

debugger.Interrupt.DeleteTimer()

[引数]

なし

[戻り値]

タイマ割り込み設定の削除に成功した場合 :True

タイマ割り込み設定の削除に失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

タイマ割り込み設定を削除します。

[使用例]

>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
None
>>>debugger.Interrupt.SetTimer(1, TimeType.S, True)
True
>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
1Second Periodic
>>>debugger.Interrupt.DeleteTimer()
True
>>>debugger.Interrupt.ReferTimer()
None