debugger.Trace.Delete


条件トレースを削除します。

[指定形式]

debugger.Trace.Delete(traceNumber = "")

[引数]

引数

説明

traceNumber

削除するトレース・イベント番号を指定します。

[戻り値]

トレースの削除に成功した場合 : True

トレースの削除に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

traceNumberで指定したトレース・イベント番号のトレースを削除します。

-

traceNumberを指定しない場合は,すべてのトレース・イベント番号のトレースを削除します。

[使用例]

>>>debugger.Trace.Delete(1)
True
>>>