メモリ・マッピングの設定を行います。
[指定形式]
debugger.Map.Set(mapType, address1, address2, accessSize = 8, cs = "")
|
[引数]
|
|
|
|
mapType
|
メモリ種別を指定します。
指定可能なメモリ種別を以下に示します。
|
|
|
|
|
MapType.EmulationRom
|
エミュレーションROM領域
|
|
MapType.EmulationRam
|
エミュレーションRAM領域
|
|
MapType.Target
|
ターゲット・メモリ領域
|
|
MapType.TargetRom
|
ターゲットROM領域
|
|
MapType.Stack
|
スタック領域
|
|
MapType.Protect
|
I/Oプロテクト領域
|
|
address1
|
マップ開始アドレスを指定します。
|
|
address2
|
マップ終了アドレスを指定します。
|
|
accessSize
|
アクセス・サイズ(単位:ビット)を指定します(デフォルト:8)。
V850の場合は,8,16,32のいずれかを指定します。
78K0R【IECUBE】の場合は,8,16のどちらかを指定します。
|
|
cs
|
チップ・セレクトを指定します(デフォルト:指定なし)。
IECUBE【V850E1】でエミュレーション・メモリ(代替ROM/RAM)をマッピングする場合は,cs0,cs1,cs2,cs3,cs4,cs5,cs6,cs7のいずれかのチップ・セレクトを文字列で指定します。
ただし,V850ESシリーズの品種の場合は,チップ・セレクトの割り当てが固定,またはチップ・セレクト機能がないので,省略することができます。
チップ・セレクトを指定する場合は,accessSizeを省略することはできません。
|
[戻り値]
メモリ・マッピングの設定に成功した場合 :True
メモリ・マッピングの設定に失敗した場合 :False
[詳細説明]
- | mapTypeで指定したメモリ種別で,メモリ・マッピングの設定を行います。 |
[使用例]
>>>debugger.Map.Set(MapType.EmulationRom, 0x100000, 0x10ffff)
True
>>>
|