Everything

16ビットタイマ・パルス・ユニット(TPU

以下に、コード生成ツールが16ビットタイマ・パルス・ユニット用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.17      16ビットタイマ・パルス・ユニット用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_TPU_Create

16ビットタイマ・パルス・ユニットを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TPUn_Start

チャネルnのカウントを開始します。

R_TPUn_Stop

チャネルnのカウントを終了します。

R_TPU_Create_UserInit

16ビットタイマ・パルス・ユニット2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tpu_tginm_interrupt

インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_tpu_tcinv_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_tpu_tcinu_interrupt

アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

 

 

More:

R_TPU_Create

R_TPUn_Start

R_TPUn_Stop

R_TPU_Create_UserInit

r_tpu_tginm_interrupt

r_tpu_tcinv_interrupt

r_tpu_tcinu_interrupt

使用例