Everything

コンペア・マッチ・タイマ(CMT

以下に、コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.20      コンペア・マッチ・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_CMTn_Create

コンペア・マッチ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMTn_Create_UserInit

コンペア・マッチ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmt_cmin_interrupt

コンペアマッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。

R_CMTn_Start

チャネルnのカウントを開始します。

R_CMTn_Stop

チャネルnのカウントを終了します。

 

 

More:

R_CMTn_Create

R_CMTn_Create_UserInit

r_cmt_cmin_interrupt

R_CMTn_Start

R_CMTn_Stop

使用例