以下に、コード生成ツールが独立ウォッチドッグ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.24 独立ウォッチドッグ・タイマ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_IWDT_Create
独立ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_IWDT_Create_UserInit
独立ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_iwdt_nmi_interrupt
ノンマスカブル割り込み(WUNI)の発生に伴う処理を行います。
r_iwdt_iwuni_interrupt
マスカブル割り込み / ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_IWDT_Restart
独立ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち、カウント処理を再開します。
More:
使用例