イベント・リンク・コントローラ(ELC)
以下に、コード生成ツールがイベント・リンク・コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.10 イベント・リンク・コントローラ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
イベント・リンク・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
イベント・リンク・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
イベント割り込みELSRnの発生に伴う処理を行います。 | |
周辺機能間の連携を開始します。 | |
周辺機能間の連携を終了します。 | |
ソフトウェア・イベントを発生させます。 | |
ポート・バッファに値を書き込みます。 | |
ポート・バッファの値を読み出します。 |