Everything

ポート・アウトプット・イネーブル3POE3

以下に、コード生成ツールがポート・アウトプット・イネーブル3用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.15      ポート・アウトプット・イネーブル3 API 関数

API 関数名

機能概要

R_POE3_Create

ポート・アウトプット・イネーブル3を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_POE3_Create_UserInit

ポート・アウトプット・イネーブル3に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_poe3_oein_interrupt

アウトプット・イネーブル割り込みnOEIn)の発生に伴う処理を行います。

R_POE3_Start

入力レベル検出または出力レベル比較によるハイインピーダンス要求を許可します。

R_POE3_Stop

入力レベル検出または出力レベル比較によるハイインピーダンス要求を禁止し、端子のハイインピーダンス状態を解除します。

R_POE3_Set_HiZ_MTUn

MTUn 端子をハイインピーダンス状態にします。

R_POE3_Clear_HiZ_MTUn

MTUn 端子のハイインピーダンス状態を解除します。

R_POE3_Set_HiZ_GPTn

GPTn 端子をハイインピーダンス状態にします。

R_POE3_Clear_HiZ_GPTn

GPTn 端子のハイインピーダンス状態を解除します。

 

 

More:

R_POE3_Create

R_POE3_Create_UserInit

r_poe3_oein_interrupt

R_POE3_Start

R_POE3_Stop

R_POE3_Set_HiZ_MTUn

R_POE3_Clear_HiZ_MTUn

R_POE3_Set_HiZ_GPTn

R_POE3_Clear_HiZ_GPTn

使用例