以下に、コード生成ツールがコンパレータC用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.36 コンパレータC用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_CMPC_Create
コンパレータCを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CMPC_Create_UserInit
コンパレータCに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_cmpc_cmpcn_interrupt
コンパレータ Cn 割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_CMPCn_Start
アナログ入力電圧の比較を開始します。
R_CMPCn_Stop
アナログ入力電圧の比較を終了します。
More:
使用例