以下に、コード生成ツールが8 ビットタイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.18 8 ビットタイマ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_TMR_Create
8 ビットタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TMRn_Start
チャネルnのカウントを開始します。
R_TMRn_Stop
チャネルnのカウントを終了します。
R_TMR_Create_UserInit
8 ビットタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_tmr_cmimn_interrupt
コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_tmr_ovin_interrupt
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。
More:
使用例