Everything

電圧検出回路(LVD

以下に、コード生成ツールが電圧検出回路用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.3        電圧検出回路用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_LVDn_Create

電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LVDn_Create_UserInit

電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_lvd_lvdn_interrupt

電圧監視n割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_LVDn_Start

電圧の監視を開始します(割り込みモード、および割り込み&リセット・モード)。

R_LVDn_Stop

電圧の監視を終了します(割り込みモード、および割り込み&リセット・モード)。

 

 

More:

R_LVDn_Create

R_LVDn_Create_UserInit

r_lvd_lvdn_interrupt

R_LVDn_Start

R_LVDn_Stop

使用例