expf


指数関数です。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <mathf.h>

float expf(float x);

[戻り値]

eのx乗を返します。

アンダフローが生じた場合(xが結果を表せない大きさの負の数の場合),非正規化数を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEをセットします。オーバーフローが生じた場合(xが大きすぎる数の場合),HUGE_VAL(表現可能な最大のdouble型数値)を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEをセットします。

[詳細説明]

eのx乗を求めます(eは自然対数の底で,約2.71828です)。