ルネサス
cosh
双曲線余弦を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double cosh(double x);
[戻り値]
xの双曲線余弦を返します。
オーバーフローが生じた場合,HUGE_VALを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEをセットします。
[詳細説明]
xの双曲線余弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。
(e x + e -x) / 2