coshf


双曲線余弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <mathf.h>

float coshf(float x);

[戻り値]

xの双曲線余弦を返します。

オーバーフローが生じた場合,HUGE_VALを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEをセットします。

[詳細説明]

xの双曲線余弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。

 

(e x + e -x) / 2

[使用例]

#include    <mathf.h>
float func(float x){
    float   ret;
    ret = coshf(x);     /*xの双曲線余弦の値をretに返す*/
      :
    return(ret);
}