asinf


逆正弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <mathf.h>

float asinf(float x);

[戻り値]

xの逆正弦(アークサイン)を返します。返す値はラジアン単位で,-π / 2からπ / 2までの範囲です。

xが-1と1の間にない場合,非数を返します。また,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。

[詳細説明]

xの逆正弦(アークサイン)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。