逆正接を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <mathf.h>
float atanf(float x);
[戻り値]
xの逆正接(アークタンジェント)を返します。返す値はラジアン単位で,-π / 2からπ / 2の範囲です。
解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの逆正接(アークタンジェント)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。
[使用例]
#include <mathf.h>
float func(float x) {
float ret;
ret = atanf(x); /*xの逆正接の値をretに返す*/
:
return(ret);
}
|