べき乗関数です。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double pow(double x, double y);
[戻り値]
xのy乗を返します。
x < 0かつyが奇整数の場合にのみ負の解を返します。x < 0でyが非整数の場合,またはx = y = 0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。x = 0かつy < 0の場合,またはオーバーフローが発生した場合,±HUGE_VALを返し,errnoにマクロERANGEをセットします。解が0へ向かって消滅した場合,0を返し,errnoにERANGEをセットします。解が非正規化数の場合,errnoにERANGEをセットします。
[詳細説明]
xのy乗を求めます。