ルネサス
ldexpf
浮動小数点数をべき乗に変換します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <mathf.h>
float ldexpf(float val, int exp);
[戻り値]
val * 2 expで求めた値を返します。
アンダフロー,またはオーバーフローが生じた場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEがセットされます。アンダフローの場合,非正規化数を返します。オーバーフローの場合,HUGE_VALを返します。
[詳細説明]
val * 2 expを求めます。