ルネサス
log
対数関数(自然対数)です。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double log(double x);
[戻り値]
xの自然対数を返します。
xが負の場合非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。xが0の場合,-∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEをセットします。
[詳細説明]
xの自然対数,つまり,底をeとしてその対数を求めます。