log10


対数関数(底 = 10)です。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double log10(double x);

[戻り値]

10を底とするxの対数を返します。

xが負の場合非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。xが0の場合,-∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEをセットします。

[詳細説明]

10を底とするxの対数を求めます。これは,“log (x) / log (10)”によって実現されています。