ldexp


浮動小数点数をべき乗に変換します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double ldexp(double val, int exp);

[戻り値]

val * 2 expで求めた値を返します。

アンダフロー,またはオーバーフローが生じた場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEがセットされます。アンダフローの場合,非正規化数を返します。オーバーフローの場合,HUGE_VALを返します。

[詳細説明]

val * 2 expを求めます。