atan


逆正接を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double atan(double x);

[戻り値]

xの逆正接(アークタンジェント)を返します。返す値はラジアン単位で,-π / 2からπ / 2の範囲です。

解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの逆正接(アークタンジェント)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。