ルネサス
log10f
対数関数(底 = 10)です。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <mathf.h>
float log10f(float x);
[戻り値]
10を底とするxの対数を返します。
xが負の場合非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。xが0の場合,-∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEをセットします。
[詳細説明]
10を底とするxの対数を求めます。これは,“log (x) / log (10)”によって実現されています。