CLRPSW

PSWのフラグ、ビットのクリア

CLRPSW

CLeaR flag in PSW


【構文】

CLRPSW dest

 

【オペレーション】

dest = 0;

 

【機能】

-

destで指定されたO、S、Z、Cフラグ、もしくはU、Iビットを“0”にします。

-

ユーザモードでは、U、Iビットへの書き込みは無視されます。スーパバイザモードでは、すべてのフラグとビットへの書き込みが行えます。

 

【命令フォーマット】

構文

dest

コードサイズ

(バイト)

CLRPSW dest

flag

2

 

【フラグ変化】

フラグ

C

Z

S

O

変化

-(注)

-(注)

-(注)

-(注)

指定されたフラグが“0”になります。

 

【記述例】

CLRPSW C
CLRPSW Z