MACLO
|
下位16ビット積和演算
|
MACLO
|
Multiply-ACcumulate LOw-order word
|
【構文】
MACLO src, src2
【オペレーション】
signed short tmp1, tmp2;
signed long long tmp3;
tmp1 = (signed short) src;
tmp2 = (signed short) src2;
tmp3 = (signed long) tmp1 * (signed long) tmp2;
ACC = ACC + (tmp3 << 16);
【機能】
- | srcの下位16ビットとsrc2の下位16ビットの乗算を行い、乗算結果とアキュムレータの加算を行います。ただし、乗算結果の最下位ビットはアキュムレータのb16にあわせて加算します。加算結果はアキュムレータに格納されます。srcの下位16ビットとsrc2の下位16ビットは符号付き整数として扱われます。 |
【命令フォーマット】
【フラグ変化】:
フラグ変化はありません。
【記述例】
【関連命令】
EXITD