SATR
|
RMPA命令用64ビット符号付き飽和処理
|
RORC
|
SATuRate signed 64-bit data for RMPA
|
【構文】
SATR
【オペレーション】
if ( O == 1 && S == 0 )
R6:R5:R4 = 000000007FFFFFFFFFFFFFFFh;
else if ( O == 1 && S == 1 )
R6:R5:R4 = FFFFFFFF8000000000000000h;
【機能】
- | Oフラグが“1”かつSフラグが“0”のとき、演算結果が000000007FFFFFFFFFFFFFFFhになり、その結果をR6:R5:R4に格納します。Oフラグが“1”かつSフラグが“1”のとき、演算結果がFFFFFFFF8000000000000000hになり、その結果をR6:R5:R4に格納します。それ以外のとき、R6:R5:R4は変化しません。 |
【命令フォーマット】
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】