ルネサス
RTFI
高速割り込みからの復帰
ReTurn from Fast Interrupt
【構文】
【オペレーション】
PSW = BPSW;
PC = BPC;
【機能】
-
高速割り込み要求を受け付けたときに退避したPCとPSWを、それぞれBPC、BPSWから復帰し、高速割り込みハンドラから戻ります。
この命令は特権命令です。ユーザモードで実行すると特権命令例外が発生します。
ユーザモードに移行する場合、PSWのUビットは“1”になります。
命令終了時のBPC、BPSWの値は不定になります。
【命令フォーマット】
構文
コードサイズ
(バイト)
2
【フラグ変化】
フラグ
C
Z
S
O
変化
(注)
注
BPSWの値になります。
【記述例】