WAIT

ウェイト

WAIT

WAIT


【構文】

WAIT

 

【オペレーション】

 

【機能】

-

プログラムの実行を停止します。ノンマスカブル割り込み、割り込み、またはリセットが発生するとプログラムの実行を開始します。

-

この命令は特権命令です。ユーザモードで実行すると特権命令例外が発生します。

-

PSWのIビットが“1”になります。

-

割り込み発生時に退避されるPCは、WAIT命令の次のアドレスになります。

プログラムの実行を停止した状態での低消費電力状態については、各製品のハードウェアマニュアルを参照してください。

 

【命令フォーマット】

構文

コードサイズ

(バイト)

WAIT

2

 

【フラグ変化】

フラグ変化はありません。

 

【記述例】

WAIT