以下に、コード生成ツールが16ビットタイマ・パルス・ユニット用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.17 16ビットタイマ・パルス・ユニット用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
16ビットタイマ・パルス・ユニットを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
チャネルnのカウントを開始します。 | |
チャネルnのカウントを終了します。 | |
16ビットタイマ・パルス・ユニット2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 |