以下に、コード生成ツールがマルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.12 マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
16ビット・タイマのカウントを開始します。 | |
16ビット・タイマのカウントを終了します。 |