以下に、コード生成ツールが割り込みコントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.6 割り込みコントローラ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
割り込みコントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
割り込みコントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
外部端子割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
ソフトウェア割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
ソフトウェア割り込み 2 の発生に伴う処理を行います。 | |
NMI 端子割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
外部端子割り込みの検出を許可します。 | |
外部端子割り込みの検出を禁止します。 | |
ソフトウェア割り込みの検出を許可します。 | |
ソフトウェア割り込み 2 の検出を許可します。 | |
ソフトウェア割り込みの検出を禁止します。 | |
ソフトウェア割り込み 2 の検出を禁止します。 | |
ソフトウェア割り込みを発生させます。 | |
ソフトウェア割り込み 2 を発生させます。 |