ルネサス
以下に、コード生成ツールがプログラマブル・パルスジェネレータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.19 プログラマブル・パルスジェネレータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_PPG_Create
プログラマブル・パルスジェネレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_PPG_Create_UserInit
プログラマブル・パルスジェネレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
More: