以下に、コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマW用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.21 コンペア・マッチ・タイマW用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
コンペア・マッチ・タイマWを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
チャネルnのカウントを開始します。 | |
チャネルnのカウントを終了します。 | |
コンペア・マッチ・タイマWに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
インプットキャプチャ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
アウトプット・コンペア割り込みの発生に伴う処理を行います。 |