以下に、コード生成ツールが LCD コントローラ / ドライバ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.37 LCD コントローラ / ドライバ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
LCD コントローラ / ドライバを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
LCD コントローラ / ドライバに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
LCD コントローラ / ドライバを表示オン状態にします。 | |
LCD コントローラ / ドライバを表示オフ状態にします。 | |
内部昇圧回路 , および容量分割回路を動作可能状態にします。 | |
内部昇圧回路 , および容量分割回路を動作停止状態にします。 |