Everything

debugger.Run


プログラムをリセット後に実行します。

[指定形式]

debugger.Run(runOption = RunOption.Normal)

[引数]

引数

説明

runOption

オプションを指定します。

指定可能なオプションを以下に示します。

種類

説明

RunOption.WaitBreak

プログラムが停止するまで待機します。

RunOption.Normal

ブレークポイントは有効で,プログラムが停止するまで待機しません(デフォルト)。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

プログラムをリセット後に実行します。
runOptionにRunOption.WaitBreakを指定した場合,プログラムの停止まで待機します。

[使用例]

>>>debugger.Run()
>>>debugger.Run(RunOption.WaitBreak)