Everything

debugger.ActionEvent.Information


アクション・イベント情報を表示します。

[指定形式]

debugger.ActionEvent.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

アクション・イベント情報のリスト(詳細はActionEventInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

設定されているアクション・イベントの情報を,以下の形式で表示します。

-

Printfイベントの場合

アクション・イベント番号 アクション・イベント名 状態 アドレス 出力する際に付与する文字列 変数式

-

割り込みイベントの場合

アクション・イベント番号 アクション・イベント名 状態 アドレス Interrupt vector: 割り込みベクタ番号 Priority level: 割り込み優先順位

[使用例]

>>>ai = debugger.ActionEvent.Information()
1 Pythonアクション・イベント0001 Enable main results: chData
2 Pythonアクション・イベント0002 Disable sub Interrupt vector: 0x1c Priority level: 7
>>>print ai[0].Number
1
>>>print ai[0].Name
Pythonアクション・イベント0001
>>>