debugger.Trace.Set
条件トレースを設定します。
[指定形式]
debugger.Trace.Set(TraceCondition)
[引数]
引数
説明
TraceCondition
条件トレースの条件を指定します。
条件トレースの作成については,TraceConditionクラスを参照してください。
[戻り値]
設定したトレース・イベント番号(数値)
[詳細説明]
-
TraceConditionで指定されている内容に従って,条件トレースを設定します。
設定した条件トレースは,以下の名前で登録されます。
トレース
[使用例]
>>>tc = TraceCondition()
>>>tc.StartAddress = "main"
>>>tc.EndAddress = "chData"
>>>tc.EndData = 0x20
>>>tc.EndTraceType = TraceType.Write
>>>ts_number = debugger.Trace.Set(tc)
1
>>>print ts_number