|
debugger.Memory.ReadRange
|
指定した個数のメモリを参照します。
[指定形式]
debugger.Memory.ReadRange(address, count, memoryOption = MemoryOption.Byte)
|
[引数]
|
|
|
|
address
|
参照する開始アドレスを指定します。
|
|
count
|
参照するメモリの個数を指定します。
|
|
memoryOption
|
表示する単位を指定します。
指定可能な単位を以下に示します。
|
|
|
|
|
MemoryOption.Byte
|
バイト単位(8ビット)(デフォルト)
|
|
MemoryOption.HalfWord
|
ハーフ・ワード単位(16ビット)【RH850,RX,V850】
|
|
MemoryOption.Word
|
ワード単位(RL78,78K:16ビット,RH850,RX,V850:32ビット)
|
[戻り値]
参照したメモリ値(数値)のリスト
メモリの取得に失敗した場合は,Noneが設定されます。
[詳細説明]
- | addressで指定したアドレスからcountで指定した個数のメモリ値を,memoryOptionに従って16進数で表示します。 |
- | メモリの取得に失敗した場合は,“?”を表示します(8ビットの場合は0x??,16ビットの場合は0x????,32ビットの場合は0x????????)。 |
[使用例]
>>>debugger.Memory.ReadRange(0x100, 3, MemoryOption.Word)
0x00000011 0x0000ff30 0x0000ff40
>>>mem = debugger.Memory.ReadRange(0x1ffffd, 5, MemoryOption.Byte)
0x23 0x43 0x32 0x?? 0x??
>>> print mem[0]
35
|