Everything

debugger.Breakpoint.Set


ブレークポイントを設定します。

[指定形式]

debugger.Breakpoint.Set(BreakCondition)

[引数]

引数

説明

BreakCondition

ブレーク条件を指定します。

ブレーク条件の作成については,BreakConditionクラスを参照してください。

[戻り値]

設定したブレーク・イベント番号(数値)

[詳細説明]

-

BreakConditionで指定されている内容に従って,ブレークポイントを設定します。

-

ブレーク名は,“Pythonブレークxxxx”(xxxx:4桁の数字)となります。

[使用例]

>>>Condition = BreakCondition()
>>>Condition.Address = "main"
>>>breakNumber = debugger.Breakpoint.Set(Condition)
1
>>>print breakNumber
1
>>>debugger.Breakpoint.Information()
   1 Pythonブレーク0001 Enable  0x000002dc