Everything

debugger.Next


プロシージャ・ステップ実行を行います。

[指定形式]

debugger.Next(nextOption = NextOption.Source)

[引数]

引数

説明

nextOption

実行する単位を指定します。

指定可能な単位を以下に示します。

種類

説明

NextOption.Source

ソースの行単位(デフォルト)

NextOption.Instruction

命令単位

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

プロシージャ・ステップ実行を行います。
関数呼び出しを行っている場合は,関数実行後に停止します。

[使用例]

>>>debugger.Next()
>>>debugger.Next(NextOption.Instruction)
>>>